我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXETZ510模块WEB页调用Java applet时为什么IE浏览器会自动关闭?
问题描述:
TSXETZ510模块WEB页调用Java applet时为什么IE浏览器会自动关闭?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

这种情况可能会发生在TSXETZ510模块版本大于等于V1.8。这是因为PC机没有安装'Sun Microsystems' 的 'Java Runtime Environment version 1.6.0' ,或者是没有进行如下的设置。

(1) 设置:打开IE浏览器,选择'Tools\Internet Options'

image359.gif

选择 'Advanced' tab in the 'Internet Options' 窗口.

image360.gif

移动光标到 Java(Sun)

选择 'Use JRE 1.6.0 for (applet ).... ' ;在 'Internet Options' 窗口选择 'Apply' 按钮;

在 'Internet Options' 窗口选择 'OK' 按钮;关闭并且重新启动IE浏览器

(2)如果没有安装'Java Runtime Environment version 1.6.0',从网站'http://java.com/en/'下载并安装。