我们今天能为您提供什么帮助?

交流供电的MICRO PLC TSX3721扩展机架上24V供电能不能直接使用主机架上的24V传感器电压?

问题描述:
交流供电的MICRO PLC 3721扩展机架上24V供电能不能直接使用主机架上的24V传感器电压?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

不可以。当使用交流供电的MICRO PLC TSX3721时,严禁使用主机上的24V传感器电压为小型扩展机架供电。