我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
两个Micro PLC通过ETZ实现通讯,在使用SEND_REQ指令时通讯出错,交替报错误代码16#0001和16#000B,这是为什么?如何解决?
问题描述:
两个Micro PLC通过ETZ实现通讯,在使用SEND_REQ指令时通讯出错,交替报错误代码16#0001和16#000B,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
当实际情况下出现上述描述的问题时,可建议用户优先检查SEND_REQ指令中的发送字表区的第一个字XWAY地址设置是否错误,例如:目标设备的XWAY地址设置为2.1的情况下,该字应该设置为16#0102,而不能设置为16#0201,否则即会出现上述描述的错误代码。