我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micro 通过以太网联机的时候,PLC和HMI之间的连接速度很慢,这样是否正常?有什么解决方法?
问题描述:
PLC是TSX3721,通过TER口连接TSXETZ510,通过AUX口连接HMI,PC通过以太网连接ETZ,PL7通过XIP连接Micro PLC,设置ETZ Slave的地址为6、7,HMI地址为4、5,PL7能正常连接PLC,但是在我通过PL7监视PLC时经常断线。而且在PL7连接PLC期间,PLC和HMI之间的连接变得很慢,这样是否正常?或者有什么解决建议没有?

所属产品线:
Modicon TSX Micro; PL7

解决方法:

1.JPG

建议修改TER口的等待时间,适当增大几个ms。

同时也可以修改PL7中的暂停时间(time out),在菜单PLC->Define PLC address->options,将数值改为10000,尝试次数改为至少3。

MICRO同时连接HMI和PC,同时请求和接受数据的确不是很畅通,建议减少HMI的通讯速率和通讯负荷。