Micro PLC的字符通讯两段程序单独调试没问题,合在一起就会出现相关指令交替报错的现象,这是为什么?
问题描述:
我有一个Micro PLC的字符通讯的应用,两段程序单独调试没问题,合在一起就会出现相关指令交替报错的现象,这是为什么?如何解决?所属产品线:
Modicon TSX Micro解决方法:
两段程序单独调试没问题,说明单纯就指令设置、通讯线路以及目标设备的响应应该均没有问题,问题极有可能是由于两段程序之间没有编程逻辑互锁电路导致的。具体到我们实际中遇到的这个案例,就是因为缺少逻辑互锁电路导致两个Print_char交替报16#1300以及16#0100错误代码,建议用户加入逻辑互锁电路后,问题解决。是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。