我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXCCPH15能否替换TSXCCPS15?
问题描述:
TSXCCPH15能否替换TSXCCPS15?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
不能,二者虽然都是15芯SUB-D连接头的电缆,但连接头不一样,一个为两排15芯,一个为三排15芯,TSXCCPH15是TSXCTZ*A的连接线,TSXCCPS15是Micro集成计数器的连接线。