我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro启动时出现错误提示:“Object store internal error, ……”是什么原因?

问题描述:
安装Unity Pro软件后,启动时出现错误提示:“Object store internal error, VirtualAlloc failed to allocate at any address - Not enough storage is available to process this”,是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

产生这种错误的原因是:有另外的软件正在使用与Unity Pro相同的内部存储区。检测的方法是同时运行所有的软件,依次禁止软件运行以判断与哪一个冲突。Powerword, 3721,Twinmos, item都有可能与Unity Pro产生冲突。