我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
请问用PL7生成的项目文件*.STX,能用Unity Pro直接打开吗?
问题描述:
请问用PL7生成的项目文件*.STX,能用Unity Pro直接打开吗?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

不能直接打开,必须经过转换。具体转换步骤如下:

1)        在PL7中,点击File\ Export Application,生成*.fef文件;

2)        在Unity Pro中,点击File\ Open,打开在第1步中生成的*.fef文件。