我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
连接Unity Quantum PLC 140 CPU 6*1*0 到MB+网络的分站电缆是什么型号?
问题描述:
连接Unity Quantum PLC 140 CPU 6*1*0 到MB+网络的分站电缆是什么型号?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

用于连接上述PLC的MB+分站电缆为:990 NAD 218 10(2.4米) /990 NAD 218 30(6米)。