我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件中用ST语言编程了跳转指令,在程序编译时始终报“禁用跳转功能”错误,这是为什么?如何解决?
问题描述:
在Unity Pro软件中用ST语言编程了跳转指令,在程序编译时始终报“禁用跳转功能”错误,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity Pro软件中用ST语言编程时,如果用到了跳转指令,则需要在软件中作相应的设置,才能正常使用跳转指令。因为在缺省状态下,跳转功能是被禁用的。具体设置方法如下:

1、首先,启动Unity Pro软件;2、点击“工具”→“项目设置”→“语言扩展”,弹出如下窗口。

0.JPG

3、在以上窗口中选中“允许跳转和标签(ST)”复选框即可。