问题描述:
在Unity Pro中如何实现字中取位?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在软件中选中“Allow bit extraction of INT & WORD”选项,在Tool Project Settings Language extensions 中设置。以内部字为例,实现字中取位的语法为:%MWi.j(内部字i的j位)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在软件中选中“Allow bit extraction of INT & WORD”选项,在Tool Project Settings Language extensions 中设置。以内部字为例,实现字中取位的语法为:%MWi.j(内部字i的j位)
是否有帮助?