在Unity Pro软件的data editor 中,能将real类型的变量地址设置为%MF吗?
问题描述:
在Unity Pro软件的data editor 中,能将real类型的变量地址设置为%MF吗?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
不能,如果将real类型的变量地址设置为%MF,编译时将提示错误:The topological variable address is incorrect,real类型的变量地址设置为%MW,它将占用两个连续的% MW字。
是否有帮助?