我们今天能为您提供什么帮助?

Unity 软件中配置串行多协议卡时,有TSXSCP1114设备选项,它与我们常用的TSXSCP114卡是同一设备吗?

问题描述:
Unity 软件中配置串行多协议卡时,有TSXSCP1114设备选项,它与我们常用的TSXSCP114卡是同一设备吗? 它们的区别是什么?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXSCP1114和TSXSCP114不是同一设备,TSXSCP1114是专门为某些特定用户需求设计的,它提供与TSXSCP114卡完全相同的功能,除此之外,他还提供另外2个波特率,38.4Kbps和57.6 Kbps,它与所有当前CPU完全兼容,但2个增加的波特率只有在Unity Pro软件版本大于V2.1时才能被配置。