我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
请问在Concept环境下编辑的DFB能在Unity中打开并且调用吗?
问题描述:
请问在Concept环境下编辑的DFB能在Unity中打开并且调用吗?

所属产品线:
Concept

解决方法:

可以通过下面两种方式实现:

在Concept中调用DFB,并生成一个.prj项目,用Concept Converter导出:File-Export-Project with used  DFBS,把.prj文件导出成一个.asc文件。在Unity打开,就可以看见曾经在Concept中调用的DFB。然后把这些DFB置入库就可以的在Unity项目中调用了。

在Concept中建一个项目(CPU要选择),不需要调用DFB,直接用Concept Converter导出:File-Export-Project with all  DFBS+ Macros,

把.prj文件导出成一个.asc文件。在Unity打开,但是会报告一个错误(因为Unity不支持宏),就可以看见Concept中编辑过的所有DFB。把这些DFB置入库就可以在以后的Unity项目中调用了。