我们今天能为您提供什么帮助?

不安装Unity Pro可以直接安装Unity Loader并用它给PLC下载程序吗?

问题描述:
请问我的电脑没有安装Unity Pro,可以直接安装Unity Loader并用它给PLC下载程序吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Loader软件可以独立于Unity Pro软件安装的电脑上。Unity Loader软件只可以使用在M340平台,不可以使用在 Quantum 和 Premium平台。Unity Loader可以通过USB电缆或者以太网给M340 PLC上载/下载:项目(PLC应用程序文件),数据,用户文件(存储在存储卡上),用户自定义网页(NOE模块),PLC或者以太网模块的固件(刷固件不能用以太网,只能用USB电缆)。