Unity Pro软件中能否使用%MD或浮点数%MF?
问题描述:
Unity Pro软件中能否使用%MD或浮点数%MF?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity Premium和Unity Quantum平台下,可以在程序中直接使用%MDx或浮点数%MFx,并且%MDx或%MFx实际上与%MWx和%MWx+1寄存器区域重合。但是如果在变量声明表中声明,地址则必须为%MWx,实际上占用%MWx和%MWx+1两个连续的寄存器。
对于 Modicon M340或M580,定位数据的双字类型实例(%MD<i>、%KD<i>)或浮点数(%MF<i>、%KF<i>)不可直接在应用程序中使用。要使用必须先在变量声明表中声明,且定位数据的双字类型实例(%MW 和 %KW)的索引 (i) 值必须为偶数。
是否有帮助?