我们今天能为您提供什么帮助?

为什么Control Expert软件打印出的梯形图程序没有变量地址及注释?

问题描述:
Control Expert软件的LD语言编辑界面,已经在“视图”菜单下,选择了混合显示模式,并且在LD语言编辑界面也可以看到变量名、变量地址及注释,但打印输出的程序文档只有变量名称,没有变量地址和注释

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert软件的LD语言编辑界面,已经在“视图”菜单下,选择了混合显示模式,并且在LD语言编辑界面也可以看到变量名、变量地址及注释,但打印输出的程序文档只有变量名称,没有变量地址和注释,是因为“打印输出设置”里面没有勾选“混合显示模式”。

请在项目浏览器里右键单击“文档”,选择“打开”,在结构视图的“程序”中找到您想要打印的程序段,右键单击并选择“打印输出设置”,勾选“混合显示模式”即可。如下图所示: