我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity中的DFB如何实现保护功能?
问题描述:
Unity中的DFB如何实现保护功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当用户创建好一个DFB后,在项目浏览器——〉导出FB类型文件夹下,右键单击该DFB的名称,选择菜单中的属性条目,打开该DFB的数据属性窗口,在该窗口中的“保护”条目项的下拉菜单中,可根据需要选择保护的方式并设置密码。

当选择了“No Read&Write”选项后,该DFB的Section无法打开。若想打开只能将保护类型重新设置成“None”或“Read Only”。

如图所示:

0.JPG