我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用户已经在Unity程序中删除了自定义的DFB功能块,但是在 “数据编辑器”——〉“DFB类型”选项卡中删除该DFB时,无法删除,出现以下提示,为什么?
问题描述:
用户已经在Unity程序中删除了自定义的DFB功能块,但是在 “数据编辑器”——〉“DFB类型”选项卡中删除该DFB时,无法删除,出现以下提示,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

0.JPG

如果出现这种情况,可查看“数据编辑器”——〉“功能块”选项卡中,是否有定义了类型为该DFB的实例名。

因为如果用户在程序中曾经引用了某个DFB,那么Unity软件会自动为该功能块生成一个实例名,但不会因为用户在Section中删除了该功能块而自动删除该实列名。