我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件中如何增加梯形图编程区域的列数?
问题描述:
在Unity Pro软件中如何增加梯形图编程区域的列数?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity Pro软件中默认梯形图程序段11列,列数可以在菜单设置中修改,如下:Tools->Project Settings->Program->LD->列数。修改后再创建的LD程序段会是修改后的列数,之前已经创建的LD程序段列数不会改变