我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro中必须设备双方都支持I/O SCAN才能通过I/O SCAN这种服务进行数据交换吗?
问题描述:
必须设备双方都支持I/O SCAN才能通过I/O SCAN这种服务进行数据交换吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

不一定必须双方都支持支持I/O SCAN,其中一方支持就可以,另外一方设备只要支持MODBUS TCP/IP 即可,不一定非得是Schneider 的设备。比如TWDLCAE40DRF 和140 NOE 77101,虽然TWDLCAE40DRF没有集成I/O SCAN服务,但是140 NOE 77101仍然可以通过I/O SCAN来读写TWDLCAE40DRF里的数据。这一点和MB+网络中的PEER COP不同。