我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
请问Unity Quantum,在Unity软件中,子站配置屏幕的开始地址状态表和结束地址状态表有什么作用?
问题描述:
请问Unity Quantum,在Unity软件中,子站配置屏幕的开始地址状态表和结束地址状态表有什么作用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以用来获取该站上模块的状态。子站中所有模块的状态信息均由 %IW 字构成的表管理。该表的起始地址在子站的配置屏幕中输入,此信息无法通过拓扑寻址访问。 如下图所示:

0.JPG

注意: 只有在模块支持状态字节的情况下,状态信息才可用。有些模块没有状态字节,如电源、CPU、CRP及一些I/O模块,有关状态字节的含义,请查看模块描述。