我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro中使用模拟器如何强制输入点?

问题描述:
在Unity Pro中使用模拟器如何强制输入点?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

使用如下四个指令可实现强制不同输入点的功能:

WRITE_INPUT_DINT: Writing Inputs of Type DINT

WRITE_INPUT_EBOOL: Writing Inputs of Type EBOOL

WRITE_INPUT_INT: Writing Inputs of Type INT

WRITE_INPUT_REAL: Writing Inputs of Type REAL