问题描述:
使用Unity Pro软件时,如何在LD编程语言的触点上直接引用TON功能模块的Q输出管脚?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity Pro软件中定义TON功能模块时,系统会提示给该功能模块分配实例名,假设分配实例名为FBI_1,那么在LD编程语言的触点上直接引用TON功能模块的Q输出管脚可在触点上输入FBI_1.Q。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Unity Pro软件中定义TON功能模块时,系统会提示给该功能模块分配实例名,假设分配实例名为FBI_1,那么在LD编程语言的触点上直接引用TON功能模块的Q输出管脚可在触点上输入FBI_1.Q。
是否有帮助?