我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro生成时出现错误“E1206 已禁用跳转语句”,如何解决?

问题描述:
Unity Pro生成时出现错误“E1206 已禁用跳转语句”,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在ST语句编程中使用了跳转指令,但在配置中已禁用跳转语句时会出现该错误。解决方法如下:在“工具” à “项目设置” à “语言扩展” à “ST”选择“允许跳转和标签