我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么相同的Read_VAR语句,在PL7中通讯正常,而在Unity Pro中则无法正常工作?
问题描述:
为什么相同的Read_VAR语句,在PL7中通讯正常,而在Unity Pro中则无法正常工作?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当使用ST方式在程序中使用Read_VAR时,PL7和Unity Pro软件稍有区别,在PL7软件中最后部分为管理参数Management_Param,而在Unity Pro中最后部分则为Receiving_Array。若调用Read_VAR功能块,则无此问题。同样的,在Write_VAR语句中也是如此。

PL7软件ST语句Read_VAR描述:

READ_VAR (Address, Object_Type, First_Object, Object_Number, Receiving_Array, Management_Param);

Unity Pro软件ST语句Read_VAR描述:

READ_VAR (Address, Object_Type, First_Object, Object_Number, Management_Param, Receiving_Array);