我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro在使用READ_REG功能块实现以太网通讯功能时,如果采用CPU上的以太网口,该如何设置该功能块的地址变量?
问题描述:
在使用READ_REG功能块实现以太网通讯功能时,如果采用CPU上的以太网口,该如何设置该功能块的地址变量?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在这种情况下,一般要将地址数组变量的第一个字的高字节设成16#FE,而将低字节的设置则根据相应的网络通讯状况来确定。