我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum在Unity软件里怎么设置I/O EVENTS ?

问题描述:
Quantum在Unity软件里怎么设置I/O EVENTS ?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件里的i/o events的属性里面没有关于事件点定位的设置,这个设置要到140HLI34000的配置画面里面设置,如下图:

0.JPG

然后在i/o events里面的i/o event number 与之对应,如下图:

1.JPG