我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Premium PLC能不能读取集成以太网口的MAC地址?

问题描述:
Unity Premium PLC能不能读取集成以太网口的MAC地址?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

Unity Premium PLC可以通过READ_STS功能模块读取集成以太网口的MAC地址,具体的实现是:假设Premium PLC的处理器模块插在1#槽位,可在Unity Pro软件中编程REAS_STS功能模块,将”CH”管脚设置“%CH0.1.3”,经过上述处理后,PLC的集成以太网口德MAC地址将存放于%MW0.1.3.22~%MW0.1.3.24的连续3个寄存器中。