我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件与Premium TSXP572634可以连机并下载程序,但无法监控,如何解决?
问题描述:
Unity软件与Premium2634可以连机并下载程序,但无法监控,如何解决?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

当出现标题描述的现象时,首先需要确认用户连机时采用的协议:

0.JPG

1.JPG

如果用户使用以太网与Premium连接,同时协议选择TCPIP,那么就会出现标题描述的现象。解决的方法是改变连接协议,如果一定要采用以太网协议连接,就必须安装XIP协议驱动。XIP协议驱动的安装不会在安装Unity软件时自动安装,如果需要,需手动自行安装。该驱动在Unity DriverPack盘中。