我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity 软件中如何实现开关量输入模块连续16个通道状态赋值给一个%MWxx内部字的功能?
问题描述:
Unity 软件中如何实现开关量输入模块连续16个通道状态赋值给一个%MWxx内部字的功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

标题描述功能在Unity 软件中可以使用指令MOVE_AREBOOL_INT(%I1:16,%MW1) 实现。(此描述只适用于Unity平台下的Quantum处理器,如果是Premium或者M340就不能这样用了。)