我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro打开XEF 文件时显示:生成配置文件目录与当前不同,某些IO对象缺失,如何解决?

问题描述:
Unity Pro打开XEF 文件时显示:生成配置文件目录与当前不同,某些IO对象缺失,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

使用Unity软件打开一个XEF文件(M340)时系统提示下述信息:

0.JPG

出现上述现象的原因是用户打开的项目文件中包含有正在使用的Unity 软件中的Hardware Cataloge Manager 中没有的Canopen 从设备名,解决的方法是将对应设备的EDS文件导入Hardware Cataloge Manager 中即可正常打开XEF文件。