Unity软件中如何实现针对Quantum 远程分站上的扩展机架上的模拟量输入信号做标度变换的功能?
问题描述:
Unity软件中如何实现针对Quantum 远程分站上的扩展机架上的模拟量输入信号做标度变换的功能?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
先调用Quantum功能模块,然后调用Drop 和 Xdrop 功能模块,两个功能模块的Slot管脚均与Quantum功能模块CRP模块所在的槽位号对应的Slot 输出管脚上,两个功能模块的Number管脚数值设置相同,为本远程分站的站号,然后将远程分站上的扩展机架上的模拟量输入模块按实际所在槽位连接到Xdrop 功能模块对应的X_Slot 输出管脚上。最后将I_Scale功能模块连接到模拟量输入功能模块对应的Channel 输出管脚上即可。
是否有帮助?