问题描述:
在Unity 软件的FBD编程语言中,如何实现对一个BOOL型变量的上、下双沿检测?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity 软件的FBD编程语言中可以使用TRIGGER功能模块实现对一个BOOL型变量的上、下双沿检测,检测结果将在TRIGGER功能模块的EDGE管脚输出。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Unity 软件的FBD编程语言中可以使用TRIGGER功能模块实现对一个BOOL型变量的上、下双沿检测,检测结果将在TRIGGER功能模块的EDGE管脚输出。
是否有帮助?