我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium TSXP2634M 编写读取系统时钟并做数据转换后在模拟器中运行正常,但下载到实际CPU后设备停机,然后无法联机,如何解决?
问题描述:
Premium TSXP2634M 编写读取系统时钟并做数据转换后在模拟器中运行正常,但下载到实际CPU后设备停机,然后无法联机,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

用户使用RRTC_DT_MS 和 DT_TO_STRING 指令将读取的DT型系统时钟转换成string 型,并将DT_TO_STRING 指令的OUT输出管脚定义的变量数据类型定义为string 型,而该指令字符串传送目标接收区的字节长度除包含字符串内容主体外,还应包括字符串的起始符,而string 型数据类型的字符长度只有16个,致使因目标接收区的字节长度不足导致%s15 置1,进一步导致%s78 置1而最终使CPU停机,解决方法是将DT_TO_STRING 指令的OUT输出管脚定义的变量的字符长度定义为20 即可。