我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum PLC 与第三方设备通过Modbus通讯,报116错误代码,如何解决?

问题描述:
Quantum PLC 与第三方设备通过Modbus通讯,报116错误代码,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在我们实际的处理案例中遇到过如下XXMIT通讯报116错误代码的问题,在该案例中用户先用Modscan对从设备测试,从设备能响应,然后在主从设备中间接PC机,PC机可以抓到PLC发出的信息桢,同时通过PC机将该桢发给从设备,从设备也能响应,但直接将PLC与从设备连,报116错误代码。如果出现上述描述的现象,可以建议用户尝试增大XXMIT指令中的StartDly以及EndDly参数设置。