我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro软件在使用Read_reg功能块通讯时,为什么会在status输出管脚报2003错误代码?
问题描述:
在使用Read_reg功能块通讯时,为什么会在status输出管脚报2003错误代码?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在我们实际处理的一个Case中,用户遇到如下问题:当No_reg管脚输入值设为1时,通讯正常,而当用户设置No_reg管脚输入值大于1时,status输出管脚报2003错误代码。出现上述描述的故障情况,很可能是因为REG_Read输出管脚定义的数组长度小于No_reg管脚输入值所致,所以类似问题建议用户优先从该点切入。