我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件中编程了一个SFC,但与步相链接的动作并没有按照我在动作列表中的顺序执行,这是为什么?如何解决?
问题描述:
在Unity Pro软件中编程了一个SFC,但与步相链接的动作并没有按照我在动作列表中的顺序执行,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

image471.png

在Unity Pro软件中编程的SFC,与每一个步相链接的每一个动作都必须有一个标识符,该标识符定义了动作的控制。而在这些标识符中,标识符为P1和P0的动作,执行情况与其他动作不同,具体说明如下:1、一旦动作的标识符被定义为P1,该动作就不再受它在动作列表栏中的位置影响,总是被最先处理。2、一旦动作的标识符被定义为P0,该动作就不再受它在动作列表栏中的位置影响,总是被最后处理。这一点在设计与步相链接的动作的执行顺序时应该引起注意。