我们今天能为您提供什么帮助?

为什么在Unity下的PLC下拉菜单下的“memory consumption”始终是灰色显示,显示为不可操作?

问题描述:
我想看一看Unity Premium PLC的内存使用情况,但为什么在Unity下的PLC下拉菜单下的“memory consumption”始终是灰色显示,显示为不可操作?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

要想使Unity Pro中的“memory consumption”增亮,变成为可操作状态需要满足两个条件:

1、Unity Pro软件应该配置成为“标准模式”,不能配置成为“Simulator Mode”状态

2、必须对项目作“Build”操作后才会有效