我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何实现在HMI上设定Unity Pro中PID功能模块的“Mode_PID”结构变量中的“BOOL”型变量的数值的功能?
问题描述:
如何实现在HMI上设定PID功能模块的“Mode_PID”结构变量中的“BOOL”型变量的数值的功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

要实现标题所描述的功能就必须将“Mode_PID”结构变量中的“BOOL”型变量设置为定位变量,但在Unity软件中一旦在该变量的地址栏输入%Mxx的地址后,程序编译出现错误,显示类型不兼容。具体图示如下:

image480.jpg

可建议用户使用图示逻辑实现标题所描述的功能:

image481.png

HMI对%M15置1后,名为jhj的“Mode_PID”结构变量中的MAN“BOOL”型变量将被置1。