Unity Quantum用XXMIT时,我已经将“MSGIN”设定为Array [1..9] of word数据类型了,但为什么还会报151错误代码?
问题描述:
我的Unity Quantum用XXMIT时,我已经将“MSGIN”设定为Array [1..9] of word数据类型了,但为什么还会报151错误代码?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity Quantum的MB通讯的实际应用中,用XXMIT时一定要确保“MSGOUT”以及“MSGIN”均设定为Array [1..9] of word数据类型,如果“MSGIN”设定为Array [1..9] of word数据类型了,但“MSGOUT”没有设定为Array [1..9] of word数据类型,那么依然会报151错误代码。
是否有帮助?