问题描述:
140CPU67160 使用XXMIT通讯时报154错误代码,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Quantum 140CPU67160 双机热备系统使用XXMIT通讯时报154错误代码极有可能与主机状态offline有关。该状态最常见于下面情形:Quantum 140CPU67160 做单机使用且没有配置远程I/O主模块CRP模块,导致主机状态Run、Offline
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Quantum 140CPU67160 双机热备系统使用XXMIT通讯时报154错误代码极有可能与主机状态offline有关。该状态最常见于下面情形:Quantum 140CPU67160 做单机使用且没有配置远程I/O主模块CRP模块,导致主机状态Run、Offline
是否有帮助?