在Unity Pro软件中使用CONCAT_STR功能模块实现两个字符串合并功能,长度超过16个时,在Animation table中显示异常,如何解决?
问题描述:
在Unity Pro软件中使用CONCAT_STR功能模块实现两个字符串合并功能时出现当合并后字符长度小于16个时,在Animation table中能正常显示结果,但长度超过16个时,在Animation table中显示异常,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在实际处理的案例中,当将一个12个字符的字符串和一个8个字符的字符串合并成一个20个字符的字符串时,在Animation table中显示结果少了最后4个“eeee”字符。如下图示:
出现上述描述现象的原因并不是CONCAT_STR功能模块执行错误导致,而纯粹是在Animation table中显示模式选择上的差异,只需将下图示的按钮按下,即可正常显示所有字符。

是否有帮助?