我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity菜单中的plc-transfer project to plc/transfer data from file to plc两个分别是什么功能,有什么区别?
问题描述:
unity菜单中的plc-transfer project to plc/transfer data from file to plc两个分别是什么功能,有什么区别?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

前者的功能是将PLC 程序下载,对应的操作为transfer project from plc,为上下载程序;后者是将备份的*.dat文件下在保存到PLC中,对应的操作为transfer data from plc to file,可以备份%M&%MW或者DFB的内容到一个*.dat。