在Unity Pro中,当联机时,功能transfer data from plc to file导出的DAT文件能否察看或者编辑?或者进行批量编辑后再导入到plc中?
问题描述:
在unity pro中,当联机时,功能transfer data from plc to file导出的DAT文件能否察看或者编辑?或者进行批量编辑后再导入到plc中?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
不能。导出的dat文件是无法用用户程序直接打开或者编辑的,只能存储、转移或者导入。
是否有帮助?