我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro中如何锁定DFB不被查看到?

问题描述:
如何锁定DFB不被查看到?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

右键要锁定的DFB类型,点击属性,弹出如下设置:

image496.jpg

在Protection中选择No Read&Write,回车后需要输入密码,输入完毕后此DFB功能块被锁定,无法打开。要打开查看必须先用密码将Protection的设置改回到None。