我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert (原Unity Pro)中,无法直接调用字符串变量(string) 的地址%MWi编程,如何解决?

问题描述:
Control Expert (原Unity Pro)中,无法直接调用字符串变量(string) 的地址%MWi编程,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity中直接定义一个变量起始地址为%MWi的字符串变量(string)即可,调用这个变量而不是调用他的地址就可以进行编程,事实上一个string类型的变量占用8个%MW。