我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro起动时,报一个如下错误,什么原因?如何解决?

问题描述:
在Unity Pro起动时,报一个如下错误,什么原因?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

image497.jpg

这是因为在安装Unity Pro时是通过移动硬盘或者U盘安装的,安装过程中系统会在安装的驱动盘上自动生成一个Unity Pro Temp的文件夹作为Unity Pro的暂时工作文件夹,所以如果移除这些设备的话,再起动Unity Pro时系统就无法找到这个文件夹,报这个错误。

解决办法是卸载Unity Pro,重新从本地盘(非移动设备)安装。