我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro中使用Prin_char时,输入的字符变量EMIS,只能输入16个字符,如何输入更多的字符?
问题描述:
在Unity Pro中使用Prin_char时,输入的字符变量EMIS,只能输入16个字符,如何输入更多的字符?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在定义EMIS的数据类型的时候,原类型为String,默认占地址为8个%MW,16个字符,现在改为String[n],其中n为需要输入的字符的个数,这样占的地址就往后顺延。