OFS是否能读取Unity PLC中的数组型的非定位变量?
问题描述:
OFS是否能读取Unity PLC中的数组型的非定位变量?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
可以。因为施耐德的OPC Server是利用变量名来寻址的,因此可以读取非定位变量。另外注意的是在读取数组型变量时,内部的每个变量可能需要单独寻址,如定义了数组DATA,类型为ARRAY[1..5] OF WORD,那么第一个元素单独寻址地址为DATA[1]。
是否有帮助?